This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50EVM:BQ41Z50EVM 和 EV2500 随附错误的电缆/连接器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, EV2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574468/bq41z50evm-wrong-cabel-connector-shipped-with-bq41z50evm-ev2500

器件型号:BQ41Z50EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50EV2500

工具/软件:

尊敬的 TI 支持论坛:
几天前、我们订购了两块开发板:BQ41Z50 以及用于 PC 连接的 EV2500。  然后、我们使用随附的电缆连接了两块板。 在多次连接尝试失败后、 我们注意到提供的电缆将 BQ41Z50 的 GND 与 EV2500 的 VVOD 短接。 这很可能导致一个或两个电路板出现故障:



您能否验证是否确实如此、或者我们是否在监督某件事情?

非常感谢。

此致、
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan