This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:LM73100RPWR

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560832/lm7310-lm73100rpwr

器件型号:LM7310


工具/软件:

当U1001负载出现电流突变时、U1004的输出会出现异常、请问这是什么原因、尝试过降限流取消、仍无法解决问题 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我正在使用翻译应用程序阅读此内容。

    您提到、当 U1001 出现电流浪涌时、U1004 也会受到影响、并具有异常输出。 您能详细说明一下异常输出是什么意思、以及 U1001 处的电流浪涌是多大、是由输入电源或输出负载引起的。  

    任何波形?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我以前的描述有一些问题。

      12V_NX 网表出现电流浪涌时、U1001 将 出现故障。  波形如下图。 但是、当我使用电线替换 CM1000 时、U1001 将正常工作。 在另一种方法中、我使用电线连接 U1004 的输入和输出、 U1001 也将正常工作。  U1004 的负载电流非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、发件人:

    对延迟深表歉意。 我卡在其他几项测试中、因此出现了延迟。 我会在明天的 EOD 之前回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     您最近是否有空闲时间帮助我分析此问题? 我不知道如何解决这个问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我已经在这一主题中处理过这个问题

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1560848/lm7310-the-same-voltage-source-connects-two-lm73100rpwr-modules-to-separately-power-the-upper-and-lower-boards

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到了你的答复。 但是、当我使用 LM73100 设计这样的电路时、 如何解决电流回流的问题? 如果我  在 LM73100 前面添加一个二极管、 LM73100 的芯片将失去其作为设计对象的意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin
    我明白你在问什么。 该器件会检测瞬变并据此提供保护功能。 器件可确保下游电路不会损坏。 但我们需要电容器、TVS 二极管等无源元件来保护电子保险丝免受瞬态影响。  

    在您的情况下、您可以增大输入电容器电容、使其能够接收反向电流。  

    此致

    Sailendra