This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:PMP8740 推挽的用途、具有 RC 阻抗

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573386/ucc28951-pmp8740-purpose-of-push-pull-with-rc-impedance

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件:PMP8740

工具/软件:

您好、

根据 PMP8740 参考设计、 推挽式栅极驱动器级周围的 RC 网络 (100R + 0.1u + 0.022u) 有何用途?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    这些电阻器和电容器从栅极信号本身获得推挽晶体管所需的+Vcc 和-Vcc、无需专用的+Vcc 和-Vcc 电源。  

    此致、

    Deepak K