This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:关于 VBAT_UVLOZ

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574414/bq25798-regarding-vbat_uvloz

器件型号:BQ25798


工具/软件:

你(们)好  

我能否确认我的理解是否正确?  

如果电池电源是唯一的电源、

1.运行期间、如果 VBAT 降至 VBAT_UVLOZ 以下、它将关闭  充电器的 BAT 引脚和 SYS 引脚之间的电源路径是否正确?

2. 运行期间,如果 VBAT 升至 VBAT_UVLOZ 以上,它将 再次打开充电器的 BAT 引脚和 SYS 引脚之间的电源路径,它是正确的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    为外部 SHIP FET 和内部 BATFET 驱动 SDRV 引脚的内部电荷泵具有最低电压要求。

    此致、

    Jeff