This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 运行问题

Guru**** 2576495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573656/ucc28070-ucc28070-operation-question

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC28064AUCC28064

工具/软件:

您好、专家:

UCC28070 (CCM) 和 UCC28064A (CRM) 是否在外部施加高 VDC 输入 (100VDC-300VDC)、然后升压至大容量电容器。 用于正常工作?

其 VINAC 引脚用于检测 PFC MPP 电容(在全桥后)RMS 值、以设置欠压和过压电平。 我们是否可以计算 VDC 以确定 DC_IN 的 VI/Bo 点?

我们是否可以在输入端施加高 VDC 并正常工作?

我们是否有任何谷底检测 PFC IC BI/Bo 解决方案? 它们不希望检测 RMS 值、因为在输入端外部施加的高 VDC 是不可行的。 非常感谢!

此致、

Ann Lien