This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:TPS54J061RPGR (MP8626) 原理图审阅

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570496/tps54j061-tps54j061rpgr-mp8626-schematic-review

器件型号:TPS54J061


工具/软件:

您好团队:

请帮助查看随附的原理图(PU0、MP8626 与 TPS54J061RPGR 引脚对引脚兼容)。 谢谢你。

e2e.ti.com/.../1856.WR6215-G6_5F00_MB_5F00_SCH_5F00_20250926_2D00_DC_2D00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是带有注释的原理图

    e2e.ti.com/.../5710.WR6215-G6_5F00_MB_5F00_SCH_5F00_20250926_2D00_DC_2D00_TI_5F00_ddcomments_5F00_apps6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    该串联电阻的功能是什么? 该电阻的值是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CFF 耦合到 FB 引脚会导致输出压降、   FB 电流会对 CFF 充电、从而导致 FB 偏移

     如果没有 CFF 分量、则 CFF 不充电且无偏移

    通过串联 CFF 添加 RFF 可以避免该行为。    FB 电流减少了 RFF 最大程度地减小

    我建议从 0 欧姆开始、如果存在噪声和负载调节问题、则增大 RFF。

    产品文件夹中的 Excel 计算工具根据高侧反馈电阻值 (RHS/20) 估算值。