This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:平均电流限制

Guru**** 2576495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574214/lm5175-average-current-limiting

器件型号:LM5175


工具/软件:

我遇到了逐周期平均电流限制的问题。
根据快速入门工具、我应该使用 10mΩ 感应电阻器来获得约 9A 的保护电流
然而、当 I 在 Vout 为 24.5V 的情况下将输入电压降低至 21V 时、该电路仅在大约 2.9A 时进入保护状态

使用 8mΩ 电阻器时、I 可能会超过 5A。使用 9mΩ 电阻器时、I 会达到约 3.3A
奇怪的是、在升压模式下、电流限制阈值远达 170mV。

此外、使用 10mΩ 电阻时、检测电阻上的波形显示正脉冲、然后在下一个周期中显示一个小负脉冲。
使用 9mΩ 电阻器、我可以看到相同的行为、但使用 8mΩ 电阻器、就会有 系统 正脉冲—实际上它允许高得多的电流。

它看起来与相对应的是 170mV 阈值 Delta(增量) 这两个峰值之间。
我不太明白发生了什么。 根据 Excel 计算器、我应该完全在限制范围内、但情况似乎并非如此。

有什么想法吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    不确定是否要混用两种不同的电流检测方法:

    -峰值电感电流传感器由 CS/CSG 上的感应电阻器测量(用于电感电流)

    -通过 ISNSP/ISNSN 上的检测电阻测量的平均电流传感器(用于输入或输出电流)

    您能告诉我您上面讨论的传感器以及您测量的电流吗?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    由 CS/CSG 上的检测电阻测量的峰值电感器电流传感器(适用于电感器电流)

    我 现在仅测量检测电阻上的电压。 更改检测电阻我没有问题、但 IOCP 更少。

    根据快速工具、我应该使用一个 10m Ω 电阻器、但实际上需要一个 8 Ω 电阻器。 另外、(电压)波形不同、这在我看来非常奇怪。

    此致、

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    感谢您的更新和澄清。

    您能否分享原理图和布局以进行审查、以了解感测电阻的放置方式以及感测线的接线是如何完成的?

    您编写的波形不同 — 您能分享一下吗?  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、谢谢。

    这里有一些图片。

    我无法改进布局路由是由一位前同事完成的,他以某种方式剥离了设计 ID ,而我不是 Altium 路由向导。 不过、他还是遵循了数据表评估板中的布局建议

    这是检测电阻上的迹线 、该迹线在 24、5Vout 5A Iout 且 Vin = 22、2V 时为 8m Ω。 毕竟曲线是相同的;我的触发很可能提前关闭。

    此电阻器为 10m Ω@ Vout = 24、5V、Iout = 4、5A、Vin = 22、3V。 这是限制。 如果我降低输入电压(如 20、9V(我的规格))、则可以使用的最大电流小于 3A。

    I in 电流限制。 Vout = 23、5V、Iout = 5A、Vin = 22、2V
    我将使用一个带有两个二极管的电池 45AH 来降低 Vin 电压。 可以看到脉冲宽度减小了。

    谢谢

    Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    在降压/升压模式下、电流限制是由降压模式设置的限制。 从示波器图中可以看到、可以在此处到达该值。

    测量信号上也有很多噪声,我不知道什么是真实的,什么只是拾取 — 特别是负极。 电流(降压阶段)。

    对于布局:我需要查看 CS/CSG 线路到检测电阻的完整布线、以及 GND 的连接是否以及连接位置。

    (我看到您使用了端子位于长侧的分流器 — 就是这样 很好 并有助于减少寄生电感)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、现在我明白了。 我确信、由于 Vin = 22V 且 Vout = 24.5V、转换器绝对在升压模式下运行。 实际上、我开始怀疑是因为、正如您所说、当它处于降压模式时、也就是 LDRV1 导通并从 GND 汲取电流、就会出现负半周期。

    我感到困惑的是、该快速工具建议了一个 10mΩ 检测电阻、对于 IOCP 值、该电阻对我来说似乎非常高!

    非常感谢! 此致、

    Massimo