This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:对光耦合器选择有疑问

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573245/ucc28750-doubt-regarding-optocoupler-selection

器件型号:UCC28750


工具/软件:

我不熟悉 SMPS 设计。 我正在设计在 CCM 下运行的反激式拓扑中的 SMPS。 为此、我考虑了 35%的占空比、因为 CCM 需要 Dmax 小于 50%。 我需要选择光耦合器进行反馈。

我想索要光耦合器选择指南、 我想问 CTR 和 trise 和 tfall 之间的选择优先级。 既有高速光耦合器、也有低 CTR 光耦合器、反之亦然。 如何连接光耦合器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ani:

    感谢您的联系。 适合交流/直流或直流/直流 SMPS 的光耦合器选择通常基于两个因素:低待机功耗要求(即低损耗调节)和快速或慢速环路响应(即交叉频率)。  

    电流传输比、CTR =集电极电流 (Ic)/正向电流 (IF)

    1) 低 CTR 和高速:如果 CTR =低电平、则正向电流 IF 为高电平、调节损耗将为高电平[约为 Vout * IF、其中 Vout =转换器输出电压]。 但在这里、低频光耦合器极点的值将较高(通常为 10kHz,而不是标准数字)、因此有助于获得更高的交叉频率、即更快的环路响应。  

    2) 高 CTR 和低速:如果 CTR =高,正向电流 IF 将较低,因此损耗调节较低,但环路响应较慢,因为低频光耦合器极点将处于较低的值(通常小于 3kHz )。

    ***请不要与低频光耦合器极点的高值和低值混淆。 这里、低频极点表示光耦合器的第一个极点、因为它具有寄生电容。

    对于 在 CCM 下运行的反激式拓扑、建议根据应用要求使用光耦合器。

    谢谢

    此致

    Anita