This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866S-Q1:如果所需的输出电压小于输入电压、LP8866S-Q1 将支持。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570462/lp8866s-q1-will-lp8866s-q1-support-if-output-voltage-required-becomes-less-than-input-voltage

器件型号:LP8866S-Q1


工具/软件:

您好、

借助 LP8866SQDCPRQ1、我们将 5 通道用于 2 种不同的输出电压和电流应用:

1. LED/串 95mA 电压电平 — 15.7V 至 20.4V

2. LED/串 125mA 电压电平 — 16.2V 至 20.4V

背光 IC 输入电压电平从 7V 变为 18V、工作环境温度为–40°C 至 85°C

所以我的问题是当输入电压为 18V 且输出要求为 15.7V 时 IC 会有什么表现? 因为这不是正常的升压电路操作。

目前、我们的反馈电阻器设置如下:R1= 39.2K Ω、R2= 3.3K Ω、R3= 20.5k Ω。

谢谢。此致、

Tarun Vemu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun

    我们的专家将在下周初回复您。 感谢您的等待。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好!

    要进行附加说明、上述查询是在升压配置下配置 LP8866 而不是在 SEPIC 中配置的情况下。

    谢谢。此致、

    Tarun Vemu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun

    当 VIN 高于 VOUT 时、SW 将停止开关、但输出电压将跟随 VIN。 电流阱将正常工作。

    但我们不建议在此情况下长时间工作、因为当 VIN 高于 VOUT 时、它会影响 LED 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、志泉:

    感谢您的回复、您能告诉我为什么以及它如何影响 LED 保护?

    谢谢、

    Tarun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhinqian:

    当 VIN 高于 VOUT 时、您能否就 LED 保护的影响提供一些技术说明?

    谢谢。此致、

    Tarun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun

    当 VIN 高于 VOUT 时、输出电压超出器件控制范围。 且 LED 开路/短路故障未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    感谢您的解释。

    您能否告诉我、是否有任何替代升压控制器 IC 在不影响功能的情况下支持我们的应用、特别是 LED 开路/短路故障检测等功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun

    主要挑战是 VIN 在某些情况下可能高于 VOUT。 这与升压要求相冲突。

    就我而言、我的建议是需要考虑更改通道编号。 在一个通道中使用 4 通道和更多的 LED、以提高一个灯串的 LED 电压。 因此这里没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:

    我们能否在阴极线中添加电阻器/二极管、使 Vin 小于 Vout? 由于项目时间表的原因、更改 TFT 的 LED 灯串非常困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun

    当然、您也可以这样做、但请了解它会影响效率。