This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92629-Q1:关于这个芯片的功能问题 Ω

Guru**** 2604245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571048/tps92629-q1

器件型号:TPS92629-Q1


工具/软件:

您好、看到这个芯片主要是故障检测功能、但是我运用不到、我就想单纯当作恒流源、仅仅是用到了线性调压和0 Ω 250MA范围电流输出、请问那两个故障检测引脚怎么处理呢 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于中国假日、回复将被延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiyang、

    如果您要禁用诊断功能、请将 DIAGEN 引脚连接到 GND、并将 FAULT 引脚保持开路状态。 谢谢!