This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:TPS2490 栅极控制会振荡

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569033/tps2490-tps2490-gate-control-oscillates

器件型号:TPS2490


工具/软件:

您好! 我需要帮助!  

我有基于 TPS2490DGS 器件的 3 通道开关。 2 个通道正常(门控关闭)、  如果我测试短路保护、第三个通道的门控信号将以 400us 的时间振荡。  MOSFET 燃烧正确。什么是 WONG?

MOSFET:2xSQJQ184E(具有反向电流保护)、dv/dt RC 1k/100nF、计时器 C=2.2nF、Vref 电阻器 — 220k/27k、分流器 R=3MR、最大电流 16A

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 控制器栅极引脚和 MOSFET 栅极引脚之间是否存在串联电阻? 请分享您的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有 10 Ω 电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是短路启动时的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用手册。

    热插拔中的 RAQ 224 寄生振荡

    请将 R29PS 到 20Ω 的值增加、并在 EN 引脚到 GND 之间添加一个 100nF 陶瓷电容器、然后查看性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EN 引脚至 GND 上的 10nF 小型陶瓷电容器解决了这个问题! 它现在工作正常! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 EN 引脚至 GND 上的 10nF 小型陶瓷电容器解决了这个问题! 它现在工作正常! 谢谢!