This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242-Q1:器件配置

Guru**** 2576495 points
Other Parts Discussed in Thread: LP876242-Q1, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573743/lp876242-q1-device-configuration

器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-020047

工具/软件:

您好、

现在、我将参考 TIDA-020047 设计我们的定制电路板
您能否分享 LP876242-Q1 的设置文件?

 关于 PMIC 周围硬件的注意事项是使用 I2C 而不是 SPI。
我是否只修改了 与接口相关的寄存器值?  

我 需要一个 具有 LP87524P 的类似器件、它首先只启用 EN1。
我无法在此主题中理解、TIDA-020047 中器件的初始设置是如何工作的。  
LP876242-Q1:如何配置上电序列 TinstX — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
 如果 要在没有外部任何 MCU 的情况下启动器件、我是否需要修改寄存器设置?   

此外、何时以及如何将设置加载到 NVRAM?  请务必记住这一点?

此致、
Atsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要使用 TIDA-020047 中使用的 OPN。  LP876242B0RQKRQ1 这是 SPI 配置的。 您可以使用可扩展 GUI 并根据您的要求进行更新(在本例中为 I2C)。  

    该器件已编程 NVM、您可以使用 GUI 更新 NVM。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvubt8 :有关如何进行更新、请参阅本用户指南。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishtiaque、

    感谢您的答复。
    我对我的理解不好表示歉意、请允许我再次提问。

    'LP876242B0RQKRQ1“针对 TIDA-020047 进行了预编程 。 但它可以通过 GUI 进行更新、包括从接口切换到 I2C 而不是 SPI。
    是这样吗?
    然后、如果我要使用 I2C、是否应该在将器件安装到 PCB 上以替换其接口之前对其进行编程?

    此致、
    Atsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsu、

    [报价 userid=“313209" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573743/lp876242-q1-device-configuration/6062751 ]'LP876242B0RQKRQ1'已针对 TIDA-020047 进行了预编程 。 但它可以通过 GUI 进行更新、包括从接口切换到 I2C 而不是 SPI。
    正确吗?

    是的、正确。  

    那么、如果我要使用 I2C、我是否应该在将器件安装到 PCB 上以替换其接口之前对其进行编程?

    首先、您需要在连接 SPI 的情况下为器件上电。 成功对 I2C 接口配置重新编程后、您需要使用设置的地址连接 I2C、并对器件重新上电。 如果您使用 EVM、则根据用户指南阅读 SPI 和 I2C 连接。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ishtiaque、

    感谢您的澄清!

    此致、
    Atsu