This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1587:LMS1587CSX-ADJ/NOPB:设计查询

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571928/lms1587-lms1587csx-adj-nopb-design-inquiry

部件号:LMS1587


工具/软件:

尊敬的团队:

电源稳压器是否 可使用 LMS1587CSX-ADJ/NOPB 为 ADC 和 DAC IC 的模拟和数字电源供电。

我希望稳压器具有良好的 EMI/EMC 功能、因为我的应用对这些功能具有稳健性。

我的要求调节器、

输入电压 — 最小 4.5V 和最大 13V

输出电压 — 最小 1.5V 和最大 5.5V

输出电流要求 — 最小 2.5A 或 3A

EMI/EMC 稳健型稳压器。

请为我的应用提供器件型号、

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    很抱歉、此主题的响应较晚。

    LMS1587CSX-ADJ/NOPB 可用于为 ADC 和 DAC IC 的模拟和数字电源供电。[/报价]

    是的、在您提到的电流电平下、此 LDO 是此类应用的不错选择。

    如果以某种方式将最大 VIN 降至 6V 及以下、我们将有更大的选择、包括适合您的较新器件。

    谢谢

    Ishaan