This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:驱动电感负载(线圈)时的 TPS92200D2 行为

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV104, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573727/tps92200-tps92200d2-behavior-when-driving-an-inductive-load-coil

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:DRV104DRV110

工具/软件:

你(们)好

我正在评估恒流控制应用的 TPS92200D2。 它在电阻负载下运行良好、但在使用电感负载(线圈)时、我观察到异常行为:

  • 电源电压:24V

  • 目标电流:高达 140mA

  • 使用电阻负载 (47Ω):20kHz 下的 PWM 占空比控制按预期工作、输出电流与设定值匹配(例如,DUTY 50%→~70mA,干净波形)。

  • 有线圈负载 (PWM/15mH):20kHz 时的 200Ω、占空比 50%输入会产生~μ A 70mA 电流、但输出电压不会达到~14V (70mA×200Ω)。 而输出波形显示的是 600Hz 左右的低频脉冲、就像器件进入突发模式一样。

因此、虽然电阻负载运行良好、但电感负载会导致低频突发式运行。
这种预期行为是由于 TPS92200D2 控制方法导致的、还是可以通过调整电路条件(如输出电容器尺寸,添加预载电阻器等)来改进?

如果它根本不适合驱动线圈、您是否建议使用专为螺线管/线圈应用(例如 DRV104 或 DRV110)设计的 TI 器件?
请提供任何建议。

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是中国国庆节,将于 10 月 9 日答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    您能否分享原理图(L、Cout 是什么)?  您能分享输出波形和 SW 电压波形吗?

     谢谢、此致。