This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:反向模式启用和复位行为

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573910/bq25756e-reverse-mode-enable-and-reset-behavior

器件型号:BQ25756E
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我有一个使用 BQ25756E 在网关产品中实现电池备份的系统。

理想情况下、BQ25756E 通过驱动降压/升压器件来在反向运行模式下自动处理备用电池。 我对交流适配器断电时的反向模式行为有一些担忧、因此需要进行一些澄清。

根据数据表、我通过设置电源路径和反向模式控制寄存器中的 EN_REV 位来启用该模式:

在我看来、这意味着一旦上电、我就需要配置 BQ25756E 并设置该位来启用备用电源模式。  

但是、数据表还指出、发生复位命令、看门狗或适配器插入事件时、会将该位复位。

2 年前的这篇相关 E2E 文章 详细阐述了 Utsav Gupta 说的话
'启用充电后、反向模式确实会复位、禁用充电后、必须再次设置。'

假设我的交流适配器已插入、主机已通电、并且我正在为电池组充电。
由于我正在充电、反向模式被复位。 如果在此期间断电、似乎备用电源模式将无法正常工作、对吧?

是否有办法实施更好的持久反向备份行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的研究。 您的系统似乎需要自动反向模式?

    BQ25750 和 BQ25856 IC 都具有自动反向模式。

    当 VAC 电压下降时、BQ25756E 不会自动进入反向模式。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ethan、我现在看的是 BQ25750。

    如果我理解 BQ25750 与 BQ25756E 相比、我们现在有额外的 NMOS FET、可将交流输入和电池与系统电压解耦、并具有自己的驱动引脚。

    我正在尝试了解实际的反向行为、因为 BQ25750 似乎可以通过以下两种方式之一为系统供电:

    -直接通过由 BAT_DRV 引脚驱动的高侧 BATFET
    -使用降压/升压通过反向模式

    在数据表 8.3.2 中、如果未检测到交流适配器并且 Vsrn 处于可接受的范围内、则系统可以直接连接 BATFET。

    我实际上更倾向于禁用这种直接 BATFET 行为、因为我的下游负载的额定运行电压仅为 12V、我的电池包电压将超过此值。

    对于 BQ25750、我是否可以通过以下方式实现我想要的行为:

    1.完全省略 BAT FET、设置 FORCE_BATFET_OFF 位。 (如果是,应该如何处理 BAT_DRV 和 BAT_SRC 引脚? 悬空或 GND?)

    2.设置 VSYS_REV 以设置稳压电压输出

    3.设置 EN_REV 和 AUTO_REV 位以启用自动反向模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    [quote userid=“424487" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573910/bq25756e-reverse-mode-enable-and-reset-behavior/6062936 完全省略 BAT FET、设置 FORCE_BATFET_OFF 位。 (如果是,应该如何处理 BAT_DRV 和 BAT_SRC 引脚? Float 或 GND?)

    这是最佳解决方案。 这里有 没有 BATFET 的引脚的常见问题解答

    [引用 userid=“424487" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573910/bq25756e-reverse-mode-enable-and-reset-behavior/6062936

    我正在尝试了解实际的反向行为、因为 BQ25750 似乎可以通过以下两种方式之一为系统供电:

    -直接通过由 BAT_DRV 引脚驱动的高侧 BATFET
    -使用降压/升压通过反向模式

    [/报价]

    是的。

    这里还有 电源路径切换的常见问题解答

    此致、
    Ethan Galloway