This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:发生充电指示、但未充电

Guru**** 2576495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573281/bq25750-charging-indication-is-happen-but-not-charging

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好、

IC 显示充电指示 PG LED 亮起、STAT2 LED 亮起且 STAT1 LED 熄灭。 但不会进行充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mukesh、

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 您使用的是 EVM 还是客户的 PCB?
    • 您能否读取状态和标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用客户 PCB。 读取状态和标志寄存器时没有出现错误。 LODRV1 和 LODRV2 MOSFET 栅极始终导通、并且 HIDRV1 和 HIDRV2 未接通信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mukesh、

    输入源和电池使用什么?

    您能否将原理图发送给我进行审阅?

    此致、
    Ethan Galloway