This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:LM53603 5V 至 3.8V(2.5A 运行条件下)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574011/lm53603-lm53603-5v-to-3-8v-at-2-5a-operating-condition

器件型号:LM53603
主题中讨论的其他器件: LMR60430

工具/软件:

您好:

我想使用 LM53603 来为 GSM 模块供电。 从数据表的建议运行条件中、我可以看到 (min)= 3.9V。

在本例中、我希望在 2.5A 电流负载下具有 5V 至 3.8V 的电压。 当我尝试在 Power Designer 中生成设计时、发现无法为输入值生成设计错误。

我需要确保 LM53603 能够在上述输入和输出条件下工作。

请确认要在上述条件下使用的器件。

此致

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于输入和输出电压超出了最小关断条件、因此工具无法进行设计。

    谢谢、

    Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对最小关闭条件有什么影响? 该器件是否可以用于 5V 至 3.8V 运行?

    此致

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您将选择一个最小 Toff 时间较短的器件。 我建议使用 LMR60430 器件。 当达到 Tmin OFF 时、它可以降低工作频率。

    谢谢