This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:查看 TPS61088-Q1 的电源设计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573178/tps61088-q1-review-power-design-of-tps61088-q1

器件型号:TPS61088-Q1


工具/软件:

如果 TPS61088-Q1 可以支持输入电压 4.5V、VOUT 输出电流最大值 5V、输出电流最大值为 5A 且频率为 2.2mhz、则我希望感到舒适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海阳、

    器件的参数似乎适合该应用。 您可以使用 Webench 进行检查

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte

        我通过 Webench、检查他们发现最大开关频率高达 513khz、 这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海阳、

    好的、这毫无意义。 该工具存在一些问题。 设备的专家由于公共假期而不在办公室。 请希望在本周结束时得到更准确的答案。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海阳:

    支持该条件有两个限制、一个是最短导通时间、占空比约为 10%~、因此在 2.2Mhz 下运行时的导通时间过短。 我认为这就是 webench 工具将 最大频率设置为 513kHz 的原因。

    第二个是热限制、器件会以更高的开关频率和高电流获得更高的开关损耗、热性能与布局和功率耗散方式有关、需要进行基准测试以验证 2.2MHz 是否正常。

    此致、

    Nathan