This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:自举电容器

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574331/tps552872-bootstrap-capcitors

部件号:TPS552872


工具/软件:

数据表中指出 BOOT 引脚必须具有 0.1uF 电容值。 该有效电容(包括容差引起的漂移)还是典型电容(不包括容差)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkader:

    这是典型的电容值、建议为 BOOT-SWx 电容器选择 0.1uF /50V/0402 电容器、并将其靠近器件引脚放置。

    BRS、

    布莱斯