This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:R2=10K Ω 是否正常?

Guru**** 2605055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574252/tps61046-r2-10kohms-is-ok

器件型号:TPS61046


工具/软件:

您好:

我的客户对低侧电阻 R2(在 FB 和 GND 之间)有疑问。 数据表显示 R2 应小于 80kΩ。 它怎么会很小? 即使是 10kΩ 也可以吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuhiko-San,

    将低侧反馈电阻值降至 80k Ω 以下没有特殊限制。  10k Ω 适用于反馈低侧电阻器、缺点是流经反馈电阻器的漏电流较大、导致功耗较大。

    BRS、

    布莱斯