This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:在 TPSM83101 处、R2=1K Ω 是否正常?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574245/tpsm83100-at-tpsm83101-r2-1kohms-is-ok

器件型号:TPSM83100


工具/软件:

您好:

在 TPSM83101 中、我的客户对低侧电阻器 R2(在 FB 和 GND 之间)有疑问。 数据表显示建议的低侧电阻 R2 低于 100kΩ。 它怎么会很小? 即使是 1KΩ 也可以吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuhiko-San,

    通过将反馈电阻值降低到 100k Ω 以下没有特殊限制。  对于反馈低侧电阻器、1k Ω 是可以的、缺点是流经反馈电阻器的漏电流较大、导致功耗较大。

    BRS、

    布莱斯