This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 的 us 级和 ms 级过流保护

Guru**** 2605055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574391/bq76952-the-us-and-ms-level-overcurrent-protection-of-bq76952

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI  工程师:

  关于 BQ76952、我们目前分别使用 DCHG 和 DDSG 控制充电管和放电管。 现在、我们需要利用 BQ76952 的 us 级和 ms 级过流保护功能、因此我们正在考虑使用 SCD 和 OCD1。 我们需要确认以下三个问题:
1) 正如手册中所述、OCD1 似乎只能通过充电来恢复。 是这样吗? 但 SCD 似乎能够在等待一段时间后自动恢复。 哪些注意事项促使 BQ76952 做出这种区分?

2) 如果 OCD1 只能通过充电恢复、在保护恢复之前、我们担心如果充电电流较大、放电管的内部二极管可能无法承受该电流。 可以看到 Protections:Recovery:Time 可以设置为 0。 在这种情况下、一旦出现充电电流、DDSSG 能够以最快的速度恢复多久? 此外、Protections:Recovery:Time 似乎应用于多个保护。 如果我们像这样将其设置为 0、是否会有任何其他影响?

3) 此外,我想问是否有任何方法,通过主控制器可以直接删除 OCD1 的保护状态,以实现自动恢复 OCD1 的效果。