This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:足够强大、可用于 35V 0.33A LED?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571286/tps61165-powerful-enough-for-35-v-0-33-a-led

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS923652

工具/软件:

您好:

我无法让 TPS61165 为 35V 0.33A LED 供电。

我相信升压转换器会达到自然限值吗?

Vin = 12V
CTRL = 12V
目标电流 0.323A (= 0.2V/0.62R)

我已经将我的原型简化到此:

问题在于驱动程序仅输出 0.28A

我一开始使用了 10uH 电感器(根据数据表建议,VLCF5020T-100M1R1-1)
电感增加至~19.4uH(使用我有备用的器件)、这会使电流略微增加至 0.285A、仍比我需要低 15%。

使用 SLVC366 设计工具的图、我记录了不同 PWM 占空比下的电流、您可以清楚地看到 SMPS 被填满。

(虽然我的最终设计基于使用  SLVC366 技术的模拟调光、但我创建了简化版本来缩小该问题的范围。 我的要求包括在几种可能频率(包括 250Hz、500Hz、3kHz 等)下进行 PWM 调光。因此,在使用芯片避免意外将芯片置于错误模式时,模拟效果似乎比数字效果更好)

如果我增加输入电压、输出电流会随时间上升、直到在 VIN ~13.8V 时停止在 0.323A

如果我尝试使用较低的正向电压 LED、则正确的电流也会流动。

我的下一个想法是尝试使用电阻更低、更大的 22uH 电感器、但我想看看这种电感器是否甚至适合此 IC 的应用?
我很理解、虽然 35V 低于 38V 建议的最大输出电压、但它仍会将其切断。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我稍后将对此进行说明。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我还在考虑改用 TPS923652、因为它似乎更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我们现在在度假,我会检查这个并回复你明天,感谢你的等待!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    当 Vin=12V、Vo=35V、L=10uH 时、TPS61165 应能够输出 0.33A。 数据表的第 9.1.1 节还提供了计算指南。

    您如何测量输出电流?  您能否测量电感器电流? 它应该不会达到 1.2A 的开关电流限制。

    很抱歉、我不太了解下面的说明、Vin 范围是多少?

    “如果我增加输入电压、输出电流会随之上升、直到在 VIN ~13.8V 时停止在 0.323A

    如果我尝试使用较低的正向电压 LED、则正确的电流也会流动。“

    TPS923652 是我们的新产品、确实具有更高的输出功率和更高的电压范围、建议使用。 您能分享什么是终端设备吗?

    谢谢、此致。