This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:使用低频 PWM 调光 (10Hz) 时的可闻电感器噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572626/tps922055-audible-inductor-noise-when-using-low-frequency-pwm-dimming-10-hz

器件型号:TPS922055


工具/软件:

您好、

我遇到的一种使用 TPS922055 LED 驱动器的设计。

自动协商  占空比为 50%时的 10Hz PWM 信号  连接到 EN/PWM 引脚 为了进行调光、降压转换器电路中的功率电感器会发出可闻声音。

电路在连续导通状态下正常工作、没有声音。

这是我的条件

  • 驱动器 IC:TPS922055

  • 输入电压 (VIN):48V

  • 输出电压 (VOUT):约 23V - 27V

  • 输出电流 (IOUT):约 1.2A

  • 开关频率 (fSW):300kHz

  • 电感器: PIC1205HP220MF

  • 调光模式:PWM 调光。

1.为确保在 50%占空比范围内稳定运行、EN/PWM 引脚的官方建议最小 PWM 调光频率是多少?

2.除了增加 PWM 频率或切换到模拟调光之外,您是否会建议任何其他电路修改来减轻这种可闻噪声?

我随附了驱动器部分和电感器数据表的原理图、以供您进行详细审阅。


e2e.ti.com/.../PIC1205HP220MF.pdfe2e.ti.com/.../LED-DRIVER-SCH.pdf

感谢您的时间和帮助。

此致、