This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:防止 BQ25792 上的电池过度放电的因素

Guru**** 2604255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574330/bq25792-what-prevents-excessive-battery-discharge-on-the-bq25792

器件型号:BQ25792


工具/软件:

在我们的应用中、我们使用 BQ25792 和 3S2P 电池。   有时、电池可以放电至测得的电压(通过 BQ 芯片)为 2.0 伏的点。   BQ25792 是否有一种机制可以在电池电压降至低于特定电压时阻止电池放电(从而阻止系统断电)?   换句话说、是否有任何类型的低压断开连接。  我将 VSYSMIN 设置为 9.0 伏。  

此致、  

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    编号  该充电器不能为裸电池充电。   电池组应具有一个电池组保护器电路、可防止电池过度放电。  如果电池包保护器的过放电阈值对于您的系统来说太低、您可以考虑编写使用 充电器 ADC 来监测电池电压的软件、并在电池电压下降得太低时关闭系统。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、这很有意义。   

    此致、  

    Paul