This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:我们需要一个具有>2kV 隔离的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2576305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573996/ucc14141-q1-we-need-an-isolated-dcdc-converter-with-2kv-isolation

器件型号:UCC14141-Q1


工具/软件:

我们需要一个带有集成变压器、具有 12V 输入和 12V 输出的隔离式直流/直流转换器。 首选 1W 输出功率、但可以使用 0.5W。  

我们要求绝缘电压为 2000V、寿命超过 100 年。

我看到的器件被宣传为 5kV 隔离、但在超过 100 年的使用寿命内、它们具有 1kV 的容差。 如果需要、我们可以使用不同的输入电源。  

谢谢你

Haydar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haydar、  

    我们没有 2kV 寿命工作电压 (VIOWM) 器件、但您可以使用两个串联的 1kV 器件 (2x 1kV)。

    请查看 TDDB 曲线、确定时间与电压之间的关系。

    什么是终端设备?

    为什么需要 100 年以上的时间?

    您需要什么 PPM?  

    谢谢您、

    Robert Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    它适用于工业应用。 我们实际上需要直流隔离电压容差而不是 RMS 容差、这应该更容易。

    它需要在~1ppm 的寿命内完成。 我们有一个偏置在–2000V 直流电压下的悬空 GND、我们需要为此生成 12V 电压。

    您对系列器件的建议对我来说毫无意义。  串联器件只会通过稳压器输出降低隔离要求。 “你是什么人? 您能否分享您的建议的电路图?

    此致

    Haydar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haydar、

     低电压施加到 device1 的输入端。

    device1 的输出连接到 device2 的输入。

    device2 的输出连接到高压负载。

    ----- [===device1===]----- [===device2===]-----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    我认为这样可以正常工作、我们可以在串联稳压器之间创建一个悬空 GND。 非常感谢您的建议。

    此致

    Haydar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    客户经理