This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:数据间歇性地通过 EV2400 发送到 BQSTUDIO

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573926/bq40z50-data-intermittently-being-sent-through-ev2400-into-bqstudio

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

我当前正在尝试使用 BQSTUDIO 和 EV2400 收集日志、以便连接到我们在电池中使用的 BQ40Z50-R2。 它设置为通过 SMB 进行通信、有时它始终通过数据发送。

通常情况下、当我启动 BQSTUDIO 时、没有自动检测到的设备、或者有、但它找不到地址。 如果 数据确实通过、通常会出现以下错误:“器件无确认“|“与器件通信超时或意外响应“|“ 数据包校验和不匹配“。  

通过的数据似乎不是错误的,我有一个测试,在十分钟内没有问题。 如果您对问题的原因有任何想法或猜测、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    有时、如果 EV2400  事先是初始化的、则 EV2400 可能会有问题、但在之前的 BQstudio 课程中并没有正确关闭。 我还遇到了我认为 EV2400 未正确打开的问题、但我已经在某个位置打开了另一个 BQstudio 实例、我只是没有注意到

    关于通信有时无确认、电量监测计无法处理大量不间断通信。 您需要等待电量计达到其“电量监测“。 我建议每 1 秒与电量监测计进行一次通信、一秒钟后、您可以请求所需的数据、然后再等待一秒钟。

    -米格尔