This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:安全电路

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574168/bq79616-safety-circuitry

器件型号:BQ79616


工具/软件:

大家好、我们目前正在使用 BQ79616 设计 BMS、希望 BMS 通过 IEC62477 认证。

为了符合要求、除非 BQ79616 软件获得认证、否则我们只需要使用硬件来满足安全措施。 因此、我需要澄清以下各项:

如果比较器 (OVP、UVP、OT、UT) 阈值通过 DAC 进行转换、则阈值是否仅可在 OTP 期间配置一次、或者是否可以由 MCU 重新配置? 问题在于、如果 MCU 可以在运行期间重新配置这些值、那么 MCU 软件也必须经过认证。  

2.阈值是可编程的、因此安全性是否不再依赖于硬件(因为它没有使用固定电阻值进行设置)、BQ79616 软件是否通过了任何标准的认证? 或者我们需要对软件进行认证。  

3.故障引脚是由 BQ79616 软件激活的故障引脚(由比较器激活)、还是由比较器的直接硬件输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的软件也需要通过认证以满足安全要求。 除非您希望在系统中设置永久阈值、否则 MCU 可以重新配置阈值。 我们的器件符合 ASIL D 标准、这意味着它可用于 ASIL D 系统中、但是、系统的其他部分也需要满足安全要求、这包括 MCU 软件。 FAULT 引脚需要在软件中打开、然后在 MCU 控制之外由硬件比较器激活。

    谢谢您、

    Zachary