This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:当触发电池欠压保护时、BQ24040 不会充电。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572473/bq24600-bq24040-not-charging-when-battery-under-voltage-protection-is-triggered

器件型号:bq24600


工具/软件:

我们使用 BQ24600 进行 3 节电池充电。 电池未深度放电时、电池充电工作正常。 我们的电池具有保护电路、当电池在深度放电、短路等情况下受到保护时、它会断开内部电池电芯的连接 电池进入该保护状态后、端子电压就会变为 0V。 在这种情况下、电池永远不会回来、也永远不会充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dattatraya、

    我们使用 BQ24600 为 3 节电池充电。 电池未深度放电时、电池充电工作正常。 我们的电池具有保护电路、当电池在深度放电、短路等情况下受到保护时、它会断开内部电池电芯的连接 电池进入该保护状态后、端子电压就会变为 0V。 在这种情况下、电池永远不会回来、也永远不会充电。  [/报价]

    您是否尝试过绕过保护电路? 我不确定这是与充电器还是保护电路有关。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有尝试绕过电池保护电路。 我们从充电器中取出电池后、尝试向电池端子施加电压 、释放了保护功能、然后开始充电。 但我们不希望绕过电池保护电路、因为这是安全所必需的。 出于测试目的、我们可以尝试绕过保护电路、并在深度放电后进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使这样有效、由于安全问题、我们也无法移除或绕过电池内部的保护电路。 考虑到这一点、是否有办法克服这一问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dattatraya、

    您能提供原理图吗?

    此致、

    基督教。