This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171EVM-BIDIR:R68 分流器?

Guru**** 2606265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572527/lm5171evm-bidir-r68-shunt

器件型号:LM5171EVM-BIDIR


工具/软件:

尊敬的社区:

在查看评估板原理图时、我注意到了 R68。 它的目的是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    该电阻器用作限流器。  MOSFET 驱动电压是差分电压 Vgs。  LDO 驱动器电路在 VCC 以上悬空、即使用 VCC 作为基准“接地“。  因此、 驱动电压是从 LDODRV 到 VCC 的差分电压。 有效 LDO Vgs =  Vgs = V (LDODRV)-VCC VCC - IVCC *R68 且  LDODRV 引脚可以比 VCC 高 4V。  如果对于 EVM 所选器件、FET 的最大 Vth 为~3V、则 5.11 Ω 电阻器基本上允许大约~Ω 200mA 通过。   

    希望这一点澄清。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

    感谢您的澄清和非常快的回应。