This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:很难为电池充电

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570148/bq24620-struggling-to-get-batteries-to-charge

器件型号:bq24620


工具/软件:

我从上一篇文章开始就一直在研究这个问题、原理图如下所示。 该充电器设置为以 300mA 至 14.6 伏的电压充电。 我将一个 4S1P 电池组连接到该充电器。 从左侧进入的两条线路是 24VDC 和 GND、从右侧退出的线路连接到电池组。  

充电器的状态闪烁、我不确定为什么出现故障。 请告诉我需要采取的任何步骤或我可能遗漏的注意事项。 我的所有值都是使用从产品页面下载的设计计算器来选择的。

提前感谢!

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    上次我们讲的、您提到您收到的是 EVM。 您是否让 EVM 正常工作?

    您是否尝试过替换 R12 和 R11 以匹配 EVM?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我买了 EVM 板、但我还没试过、计算器给出了这些元件的值差异很大。 您是否知道允许连续运行的 TS 电压范围? 现在我可以添加一个电阻器代替热敏电阻、以消除该变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试将 R9 和 R10 替换为 10k 和 470k、以与 EVM 板类似。 我将热敏电阻替换为 10k 电阻、以始终模拟室温、并且仍然会发出闪烁的指示灯。 还有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才检查了 REGN 引脚上的电压、当断开电池时、得到的电压~6V、但在连接电池时、得到的电压~12V。 在我的电路中、您可以看到会导致这种情况的因素吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您是否尝试过更换 REGN 上的二极管? 这可能会损坏、电池也会短接至 REGN。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管处于反向状态、我已校正、状态指示灯稳定亮起。 我的 FET 栅极上仍然没有频率、在我的示波器上、我在 hidrv 栅极上看到稳定的高电平、在 lodrv 栅极上看到稳定的低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您可能需要更换 IC、可能需要更换 MOSFET。 可能会损坏。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 已更换、现在正在充电! 电流不断反弹、还没有达到我设计的最大充电电流。 我设定的电流是 300mA、它会徘徊在 140mA 周围。 它最初始于 40mA、但我认为它处于电池恢复模式、并且逐步过渡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您是否能够捕获费用曲线? 只需在整个充电过程中测量电池电压和电流。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向您展示此信息的最佳方式是什么? 您想要示波器图片还是可以在此处附加视频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    无论哪一种、以您更容易的为准。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督徒,我的照片上会有一个延迟,电路板或电池发生了什么。 我还将在接下来的两天内旅行、因此期待我在星期四上的下一次答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、附件是我的两个仪表监控电池电流和电压的视频。 负电流会流入电池。  e2e.ti.com/.../BQ24620-Charge-Profile.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您能否提供 PCB 布局文件?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 该电路有两个副本、适用于两个单独的电池组。  e2e.ti.com/.../Gen2.5-AC-CDC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我正在查看您的布局文件、并将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您的 SRN/SRP 检测线路不会作为 差分对运行。

    充电电流检测电阻必须放置在电感器输出旁边。 将连接在检测电阻上的检测引线布置回同一层的 IC、彼此靠近(尽可能减小环路面积)、并且不会将检测引线布置到高电流路径中(有关开尔文连接,请参阅图 22 以获得最佳电流精度)。 将去耦电容器放置在靠近 IC 的这些布线上。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    有评估板的布局文件吗? 我知道这些图层显示在手册中、但我们确实可以使用直接文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您能否查看此布局并了解其性能是否会更好? 我包括了.sch 和.pcb 文件。  e2e.ti.com/.../Charger-function-block.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请接受我朋友的申请、这样我就可以发送 Altium 文件。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请参阅 PCB 布局指南:

    我注意到 SRN/SRP 去耦电容器不靠近 IC。