This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:Bq Studio Chem ID

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573496/bq28z620evm-071-bq-studio-chem-id

器件型号:BQ28Z620EVM-071
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前使用的是 BQ28Z620EVM 评估板。

对于化合物 ID、我无法测试电池以获取需要提供的类似 ID 信息。

我可以绕过该步骤、或者可以使用 BQ Studio 获取这些信息吗?  

电池: LP112945-PCM-LD((3.7V、1400mA、5.2WH,锂聚合物)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 BQstudio 和 EVM 来记录和收集化合物所需的数据。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0044.ChemID.zip

    我尝试使用 GPC 工具、但它一直显示错误

    为 0
    错误:数据格式错误确保文件具有 COMA 或制表符分隔值。 名称:roomtemp_rel_dis_rel.csv“