This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:IC 正在燃烧

Guru**** 2576495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571104/lmr51420-ic-is-burning

器件型号:LMR51420


工具/软件:

您好、

我使用该 IC 作为降压转换器 (24V 至 5V)、 该电路已投入大规模生产、每月量产超过 15k 器件。

但是、我们面临着一个正在迅速增加的问题:IC 要么短接至 GND、要么在加电后立即烧毁。 在某些情况下、甚至会在施加任何电源之前在 FCT 测试仪上进行阻抗检查期间 IC 失败。

您能否提出失败的可能原因并建议任何可能的补救措施?

还会附加原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能提供 PCB 布局的图像吗?

    另外、请提供有关阻抗测试的详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 布局。

    在阻抗测试期间、探头连接到与不同接地电压电平相对应的测试点(例如 24V、5V、相对于 GND)。 使用 Gwinstek 数字万用表获取读数、以确认在为 IC 供电之前不存在短路。 这是一个预防措施、可确保不会发生物理损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您的 PCB 布局可能会导致该问题。

    此外、数据表建议在输入端至少使用 4.7uF。

    由于工作电压接近最大输入电压、因此可能存在这种情况

    出现尖峰、该尖峰可能会损坏器件。

    看起来您的关键接地环路中会有很大的电感

    接地应遵循数据表中的建议。

    C3 必须靠近稳压器。

    EN 输入可以在较低层获取、这有助于提供

    不间断的接地层。

    基本上、应尝试在 VIN GND、SW 和 BOOT 方面遵循数据表中的 PCB 布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    谢谢