This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:输出在 8A 下崩溃 (25.2V 设计目标、输入 40–51.4V)

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559607/lm5117-q1-output-collapses-at-8-a-25-2-v-design-target-input-40-51-4-v

器件型号:LM5117-Q1
主题:LM5117 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的转换器使用 LM5117 以 40V 至 51.4V 的输入电压设计为 25.2V @ 20A。 每个开关有一个 MOSFET 时、电路板可在高达 7A 的电流下正常运行(输出从 25.2V 空载缓慢下降至 24.49V (7A)。 但是、当我并联 MOSFET(每个开关两个)时、转换器仅工作高达~2A—超过该输出崩溃。 在 8A 电流下、输出降至< 1V

我们从 WEBENCHRegisteredPower Designer 获取了设计参考

测得的输出电压与负载间的关系:

空载:25.20 V

1A:25.08 V

2A:24.85 V

3A:24.76V

4A:24.72 V

5A:24.68 V

6 A:24.62 V

7 A:24.49 V

8A:< 1V(崩溃)

我发布此文章是为了获得有关根本原因和实际修复的建议—以下是我尝试/观察到的所有内容以及推荐的故障排除列表。

所做的重要更改:

1.尝试从外部提供 VCC 电源

2.将 C9 从 0.47uF 更改为 4.7uF、并将 C17 从 100 pF 更改为 1nF

3、将开关频率从 398.529kHz 更改为 298.028kHz

该电路在 298.028kHz 下测试的电流高达 9A、但在 9.5A 下、输出电压降至 1V 以下。 但是、在所有负载电流下、输出电压继续下降(例如 1A、2A 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji
    您是否在测试时监控了 VCC 电压? 请检查 VCC 电压是否降至 VCC_UVLO 阈值以下。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    由于我通过电池从外部为 VCC 供电、因此它没有降至 VCC_UVLO 阈值以下、VCC 两端的电压保持在 10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Babji

    您能否再次确认、当 8A:< 1 V(崩溃)时、RES 引脚确实没有上下移动?  如果 RES 没有上下移动,请捕获 V (HO-SW ), V (LO-GND ),电感器电流, V (COMP ) 波形,当   8A :< 1 V(崩溃) .  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EricLee、

    这一次我进一步将开关频率降低到 99.908kHz。

    RES 电压如下所示:
    空载时、Vout = 26.29V、Vres = 0V
    5A 时、Vout=25.94V、Vres=–0.024V
    3. 10A 时、Vout=25.55V、Vres=–0.049V
    4. 15A、Vout=25.15V、Vres =–0.076V 时、一段时间后 Vout 崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji  

    如果 RES 没有上下移动、请在   8A 时同时捕获 V (HO-SW)、V (LO-GND)、电感器电流、V (COMP) 波形:< 1V(崩溃)  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    在 15A、Vout=25.15V、Vres =–0.076V 时、一段时间后 Vout 崩溃。 此时、RES 会以几毫秒的时间增加并重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Babji  

    在不检查波形的情况下、很难进行更多调查。   请在   8A < 1V(崩溃)时同时捕获 V (HO-SW)、V (LO-GND)、电感器电流、V (COMP) 波形。 请向我显示放大和缩小波形。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    - EL