This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:DSG 引脚如何防止导通期间放电 FET 的 Vgs 过大

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574287/bq769142-how-does-dsg-pin-prevent-excessive-vgs-on-discharge-fets-during-turn-on

器件型号:BQ769142


工具/软件:

我正在考虑使用 BQ769142 设计 BMS、并采用多个 FET 设计。 我正在考虑一种标称值为 52V 并采用 NMOS 高侧 FET 进行充电和放电的应用。 在多个 FET 资源中、您指示 DSG 引脚具有一个在 CP1 和 VSS 之间运行的驱动器。 我想知道,

  1. 在放电 FET 导通期间、是否意味着 DSG 引脚将测量约 52V +(5.5V 或 11V,具体取决于配置)的电压。
  2. 如果将该电压施加到放电 FET 的栅极、在导通开始时不会超过 FET 的最大 Vgs、会损坏 FET。 我计划使用的 FET 的最大 Vgs 为 20V。