This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:TPS25772-Q1 的 GPIO 上的自定义电缆方向极性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574065/tps25772-q1-custom-cable-orientation-polarity-on-gpios-of-tps25772-q1

器件型号:TPS25772-Q1


工具/软件:

大家好、我使用 tps25772-Q1、并使用 GUI 来配置该组件的 GPIO 引脚。  

GPIO5 用于电缆方向事件端口 1、 GPIO9 用于电缆方向事件端口 2

我的问题是:我可以用 GUI 反转极性吗?  插座上下颠倒时要低电平、上下颠倒时要高电平、是否可以通过将事件极性按钮从 0 设置为 1 来实现这一点?  

此致

Samuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    是的、您可以反转事件的极性、并且计划的方法是正确的。

    此致、

    Chuck