This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:LMQ644A2-Q1 — 多个 IC 及其引脚互连

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ644A2-Q1, LMQ644A2QEVM-D2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573832/lmq644a2-q1-lmq644a2-q1---multiple-ics-and-their-pin-interconnections

器件型号:LMQ644A2-Q1
主题中讨论的其他器件: LMQ644A2QEVM-D2100

工具/软件:

e2e.ti.com/.../WBDesign15-_2800_1_2900_.pdf

我计划将 LMQ644A2-Q1 集成电路用于特定的解决方案。 详细信息如下:
我的系统在 24VDC 下运行、为了将电压降低到 5V 和 3.3V 范围、我们选择了 LMQ644A2 IC 用于此目的。
1) 两个集成电路共用一个公共输入电压源。
2) 第一款 IC 旨在产生 5V (6A) 和 3.3V (6A) 双路输出(参考信息取自 TI 文档:用户指南 LMQ644A2QEVM-D2100 36V、6A 输出,同步降压转换器评估板)。
3) 第二个 IC 配置为在 8A 电流下提供专用的 5V 输出、并且我使用了用于此配置的 Web 设计工具。 附件 — pdf 文件

现在、我有以下疑问:
1) 我打算将第一个 IC 的 SYNC_OUT 引脚连接到第二个 IC 的 SYNC 引脚、以同步两个集成电路的工作频率、从而稳定开关频率并尽可能减小 DM 噪声的峰值。 这种方法是否可以接受? 我是否应该考虑任何其他预防措施?

2) 我的主要问题与 PGI/MODE 引脚有关。 根据数据表、主要 IC 用作 PGI 引脚、这是可以接受的。 但是、对于辅助 IC、它用作 MODE 引脚(尽管 IC 数据表明确指出引脚类型为 OUTPUT!!)。 那么这是否意味着选择辅助 IC 的模式? 因此、对于我的第二个 IC 的 MODE/PGI 引脚、是否应该将其连接到第一个 IC 的 SYNC 引脚以确保两个 IC 在相同模式下运行? 由于第一个 IC 有一个 SYNC 引脚、我可以使用该引脚来强制其进入 FPWM 模式、但由于第二个 IC 的 SYNC 引脚连接到第一个 IC、这个连接是否会允许第二个 IC 在相同的模式下运行?  

3) 如果我想锁定 F 开关以减少 DM 噪声(由 HF 开关及其谐波产生),但两个 IC 彼此独立工作/单独的输出轨,我需要做什么。

谢谢

Jaydeep Shah(研发 — EC 工程师)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaydeep、  

    将此请求发送给相应的团队成员、请留出一天时间供他们审核并提供更新。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaydeep、

    1) 如果您使用第一个 IC 作为双输出设备、则不能将其配置为主设备。 如果要同步两个器件的开关频率、它们都可以通过 SYNC 引脚由同一外部时钟驱动。  更多信息、请参阅数据表的第 7.3.4 节。

    2) 在这种情况下、您将无法将单路输出器件配置为辅助器件、因此引脚 11 的功能将是 PG1。

    3) Config 电阻器可用于更改器件的工作方式、如下表所示。 对于固定频率、请使用其中一个未启用展频的选项。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复;您的答复澄清了我的许多疑问。

    1) 因此、主要和辅助配置仅适用于所有 IC 与单路输出操作共享一个公共输出通道的情况、对吗?

    2) 理想情况下、如果两个 IC 不共享任何输出通道、则没有同步这两个 IC 的开关频率的方法。 换言之、Sync-Out / Sync-In 连接不适用于 我的案例。 唯一的解决方案是使用外部配置电阻来固定频率、或者向两个 IC 引脚提供外部时钟、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaydeep、

    您的评论是正确的。

    此致、

    Hardit Singh