This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6003-SP:金属屏蔽开口尺寸

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H6003-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573294/tps7h6003-sp-metal-mask-opening-dimensions

器件型号:TPS7H6003-SP


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户在查看 TPS7H6003HBX 和 TPS7H6023HBX、并检查数据表中的封装信息。
由于没有有关 金属遮罩开口尺寸的信息、他们想知道这一点。
您能否告知我们  金属面罩开口尺寸的信息?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Koshi、

    您能详细说明什么是“金属面罩开口尺寸“吗?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel-San:

    焊接安装时、通常通过丝网印刷来施加焊料。  为了优化丝网印刷中的焊料应用、必须设计具有适当尺寸的焊料开口(金属掩模开口)并控制焊料量。

    您是否具有 TPS7H6003-SP 的金属掩模开口的建议尺寸?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Koshi-San、

    TPS7H6003-SP 使用一种封装、可让用户修整并形成符合其规格的引线。
    因此、您需要的不是封装图中提供的内容。

    我们能够提供我们过去使用过的电路板作为参考、但不能保证饰件和外形足以满足客户的任务剖面。
    由客户决定哪种饰件和外形规格令人满意。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel-San:

    您是否有 TPS7H6003-SP 散热器(PSW 焊盘和 PGND 焊盘)的金属外壳开口的参考尺寸?

    此致、

    二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Koshi-San、

    可以在此处下载这些信息
    https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=TPS7H6003-SP&package=HBX&pin=48&sid = 019562ed4718008785e7b32e07e80506f002706700838&c=1

    谢谢、
    Daniel