This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:与 BQstudio 的定制电路板连接

Guru**** 2642305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574029/bq76972-custom-board-connection-with-bqstudio

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76952EVMEV2400

工具/软件:

大家好、

考虑到我正在板上使用 STM32 MCU、我想知道是否可以在 BQ-Studio 中连接和检测定制电源板。 此外、

是否有相应的指南或代码可用于检查 TI 正在使用的 UART。 感谢您的帮助。

谢谢您、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    考虑到我正在板上使用 STM32 MCU、我想知道是否可以在 BQ-Studio 中连接和检测自定义电源板。 此外、

    遗憾的是、如果您使用 STM32 MCU、则无法使用 bqStudio、因为它需要来自 EV2400 的固件。 如果您有 EV2400 或 BQ76952EVM、则可通过其使用 bqStudio。

    是否有任何相同的指南或就绪代码来检查 TI 正在使用的 UART。

    您  是否检查过我们提供的示例代码? 应该有一些将 STM32 与 I2C 或 SPI 配合使用的示例。 我们的器件不提供 UART 作为通信协议。  

    此致、
    Alexis