工具/软件:
我需要检查电路的原理图。 我们一直使用 TPS56837、转换器在系统启动时保持短路。 从负载的角度来看、我们有 2 个风扇(每个最多 3 安培)和 2 个 LNA(每个最多.2 安培)。 我有 2 个 IC 用于冗余


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我们上周进行了同样的额外测试、以查看浪涌电流的影响。 它显示了 1 毫秒 20 安的浪涌。 这是否会对 ICS 产生很大影响?
我们有软启动功能、但为 SS 引脚使用 22nf 电容器。
1) 我们也同时使用了这两个 — 这是不是一个问题来做到这一点? -
2) 我们只能在插入由电池供电的系统时看到短路。 我们听到一声爆裂的声音、闻到燃烧的气味。 我们确实注意到电池在启动时电压确实会短暂下降。 当使用电源将系统插入工作台设置时、我们无法做到短路。
3) 由于此问题不可重复,因此在出现此故障模式时无法获得电压波形数据。
-如果我使用一个大得多的电容器作为 SS 引脚来降低浪涌会更好吗? 或者、我是否应该使用降压控制器来设计 20A 电源来缓解该问题?