This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95420RCB:CSD95420RCB 的电流要求说明

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95420RCB, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571722/csd95420rcb-current-requirement-clarification-of-csd95420rcb

器件型号:CSD95420RCB
主题: TPS53622 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们将使用 CSD95420RCB 选择放大器。 我们的应用需要 34A 的持续电流、持续时间长达 2ms 。 但是、在查看数据表时、我们注意到 为 500µs 指定了峰值输出电流额定值 。 您能否确认设备是否可以安全地支持 34A 的持续峰值电流长达 2ms  该怎么办?

为了供您参考、我们随附了 CSD95420RCB 数据表屏幕截图。 请尽早查看并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    是的、34A 并持续 2ms 应该没问题。 500us 对应 50A 峰值。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    感谢您的确认。 如果您能分享任何信息、请联系我们 参考测试文档或特性图表 验证这些与器件相关的所有信息。 这将非常有助于我们的应用参考。

    谢谢、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    请发送 包含 NDA 信息的 vr@list.ti.com、以便他们可以与您共享数据表、其中包括此器件的规格和特性图。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    我们还有一个与相关的查询  CSD95420RCB。我们无法 在数据表中找到 REFIN 电压范围。

    您能否建议 REFIN 引脚的输入电压范围。

    为了供您参考、我们附上了图片。

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    REFIN 引脚的绝对最大额定值为–0.3V 至 6V。但是、我们建议将 REFIN 连接到我们控制器的 VREF 引脚、通常为 1.35-1.5V。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    我们计划使用 TI 控制器 TPS53622 TPS53659RSBR 。 但是、根据数据表、我们观察到了 VREF 引脚 通常输出约为 0 1.7V 同步。

    我们随附了控制器数据表中的相关部分、供您参考。
    请查看此内容并分享您对此观察结果的反馈或确认。

    此致、
    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    1.7V 的 VREF 仍正常。

    此致、

    Maha