This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542G1 在低温充电期间出现异常 SOC 行为

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574046/bq27542evm-abnormal-soc-behavior-of-bq27542g1-during-charging-at-low-temperatures

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们目前正在使用 BQ27542G1 电量监测计 IC 开发一个工程。 我们使用的电池是配置在 1S6P 组件中的 Panasonic NCR18650GA (3350mA)。 编程的化合物 ID 为 2107、客户的工作电压范围为 3.4V 至 3.8V。 正常 FCC 在 4000mA h 左右

客户报告说、在低温(大约 0 –10°C) 下)下充电时、SOC 突然从 50%跳至 99%。 我们使用 BQ Studio 检查通信、并发现 FCC 值下降到 1300mA 附近

我们注意到 NCR18650GA 的化合物 ID 并未专门考虑低温条件(其他一些 ID 标记为–20°C 或<xmt-block1>–30°C</xmt-block>)。–30°C。 在这种情况下、我们想问、是否有任何方法可以防止 BQ27542G1 在低温 (0 –10°C) 充电期间突然出现容量跳跃。

感谢您的支持!

gg filee2e.ti.com/.../361_2D00_3935_2D00_goldgg_2D00_20220425.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 SOC 跳变是在充电结束时发生(当电量监测计检测到充电终止时)、还是在中间发生?

    请在充电期间记录寄存器(每秒一次)并将其提交到.csv 文本文件中(包括自日志记录开始以来的时间(以秒为单位)。