This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:最大输出电流和封装信息

Guru**** 2575795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574068/tps61099-max-output-current-and-the-package-information

器件型号:TPS61099


工具/软件:

尊敬的:

请允许我提出 有关 TPS61099 的 3 个问题。

1.)  数据表的第一页中有 2 种类型的封装:WCSP 和 WSON。 但是、在第 23 页及以后的页面上有不同的封装、DSBGA 和 WSON。 WCSP 与 DSBGA 相同吗?

2.)  TPS61099 和 TPS61099x 之间有何区别?

3.) 当 Vin=3.3V、Vout=5.5V 时、最大输出电流是多少?

此致、

Miatsu