This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:使用局部电容实现接地短路稳健性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573477/tps27sa08-short-to-ground-robustness-with-local-capacitance

器件型号:TPS27SA08
Thread 中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1

工具/软件:

AEC-Q100-012 规定了短路测试的大电源电感和电阻、在一定程度上限制通过被测开关的电流。  不过、TPS27SA08 数据表指出: “为了实现理想的系统行为、建议该模块在 VOUT 接地短路期间保持 VBB > 3V。 这通常是通过在电源节点上放置大容量电容来实现的。“

我想确认  TPS27SA08 在死区短路期间不会损坏、因为它具有大量本地电容、能够使 VBB 在 FET 上尽可能保持高于 3V 2500 安培(24V/9m Ω)、或者即使电容器的 ESR 为 9m Ω 也是 1200 安培、似乎它超出了这个尺寸的 FET 的 SOA 范围。

我还想检查 TPS1H100 的相同特征、但我怀疑由于其 100m Ω 的 Rdson、它不会有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    请参阅 TPS1HA08-Q1 数据表的以下部分、它们可用作 TPS27SA08 接地短路性能的参考:

    但是、与短路情况下的任何开关一样、如果输出电阻和电感非常低、则电流增加速度可能快于器件的反应速度(几微秒)、这可能会违反 SOA、因此您需要在验证中验证这种接地短路功能。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我有 几个 后续问题:

    1. SOA 和响应时间是否有可用的特性?

    2.如果在启用开关前出现死区短路,保护装置是否会在开启期间启动,以防止损坏开关,即使没有任何电源电感? 如果是这样、我们可能会假设用户无法快速创建足够短的电流来损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    1.响应时间约为 3us。 TI 不发布 SOA 特性、因为该器件具有全面保护。  

    2.是的,当设备开启时,保护将被激活,这是一个安全的条件。

    谢谢、  

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否考虑过在 Lsupply 较低且 Lshort 为 5uH 的情况下进行 Q100-012 测试、这在许多应用中是不切实际的高电平?

    英飞凌已开始对一些较新的产品执行此操作,例如请参阅第 7 页: www.infineon.com/.../infineon-bth50060-1lua-datasheet-en.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liam、

    感谢您的建议、我们已经开始这样做、并将在本应用手册中发布结果: https://www.ti.com/lit/an/slvag15/slvag15.pdf

    谢谢、  

    Patrick