工具/软件:
我在 i2c 上收到 NACK、即使地址正确也是如此。 I 在 400kHz 时初始化 i2c。 REG18 引脚上的电压为 1.8V。 我是否需要检查 IC 上的任何其他内容。 我不使用 REG1 和 REG2。 它们提供 0V 电压。 我使用的是 s32k144。 我确保了 bq76952 数据表中指定的 i2c 时序。 除了 RST、DFETOFF、CFETOFF、DDSG、DCHG 和 ALERT 引脚之外、我还将 HDQ 引脚连接到微控制器。 我以 4S 配置连接了电池。 PACK+和 LD+上的电压约为 0.8V(MOSFET 关断)。 电池电压约为 14.2V。