This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:VIN_UVLO_F 的最大值是多少

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570458/lmr51430-what-is-the-maximum-value-of-vin_uvlo_f

器件型号:LMR51430


工具/软件:

您好的团队、

VIN_UVLO_F 的最大值是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为设计系统时必须采用最小值 (3.35V)、因为这将确保在 EN 低于 3.35V 时器件将禁用(无论工艺变化如何)。 使用  VIN_UVLO_F 设计系统有时可能不会禁用 VIN_UVLO_F 接近 3.35V 的器件。 我希望我能够表达我的观点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    客户有相反的观点。 他们认为他们需要关注 VIN_UVLO_F_MAX。 当低于 VIN_UVLO_F_MIN 时、它们不希望启用系统关断。 如果与典型值相同、则系统可能会关断。 他们希望确保其在高于 VIN_UVLO_F_MAX 时保持导通状态的内容。 所以他们想知道最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经得到了你的查询,我很快就会回来给你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须联系设计团队。 更新后、我会回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过邮件与您联系。

    谢谢