This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:输出端出现奇怪的振荡

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573753/lmr38010-strange-oscillation-at-the-output

器件型号:LMR38010


工具/软件:

您好!

我将在 LMR38010S 转换器的输出端 (48 至 12V) 获得该波形。 有人知道发生了什么事吗?

我遵循了 WebBench 设计技巧、还查看了“经典“设计公式和数据表公式。  

输出端的这种振荡不会随以下情况而变化:

  -电流增加(从 50mA 到<xmt-block1> 500mA</xmt-block> )</s> 500mA

  -更改输出电容(标称 22uF ,尝试从 18 至 44uF ,有效电容为 12V)  

  -在反馈环路中插入补偿电容器 (10pF、47pF、100pF)

输出、(100us/div)

开关节点 (5us/div)

这是简化原理图:

有人知道什么可能是错的吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件似乎处于 PFM 运行状态、频率降低。 PFM 中的输出纹波通常较高、62mV 似乎并不不合理。 这是您所指的正确之处? 您是否想要降低这个 62mV?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan! 感谢您的回答!

    第一张图片不仅仅是开关噪声、它在 8kHz 处具有扰动。 这个扰动是我的问题。
    是的、它处于 PFM 模式、SW 频率降低、您可以在第二张图片中看到它以 860kHz 的频率切换、当您增加功耗时、它会进入 CCM、即 1.1Mhz、这没问题、但您仍然具有 8kHz 的扰动。

    是否知道  8kHz 扰动可以是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我漏掉了频率太低的信息。

    能否放大 Vout 的其中一个骤降、并在同一屏幕上与 SW 节点一起发送波形?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是棘手的,但在这里,在 50mA , DCM,...

    ... 和 200mA CCM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为原理图没有任何问题。 它是独立降压转换器、还是电路板上有任何其他可能会导致 8kHz 干扰的因素?

    您是否还可以尝试使用新的 LMR38010 替换 IC、看看是否针对多个器件发生了这种情况?