This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810SILR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574008/tpsm82810-tpsm82810silr

器件型号:TPSM82810


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我当前正在使用 EN6347QA (4A 集成电源模块)的产品。 我正在寻找一个 Texas Instruments 等效器件 器件 相似的电气特性和性能 、最好在 A 中 QFN 封装

您能否建议使用一款符合或与 EN6347QA 规范(输入电压范围为 2.5V–6.6V、输出电流高达 4A 等)高度一致的 TI 器件?
理想情况下、应需要进行更换 原理图/布局更改极少或无更改 ADC 和系统性能。

我正在添加我的设计供您参考。  


此致、
Prajesh P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

     TPSM82810 实际上是一款非常相似的器件、作为替代器件、其尺寸最为接近。

    如果您不需要可调节软启动特性、并且可以修复 1ms 的输出斜坡时间、则 也可以选择 TPSM82864A 并采用 QFN 封装。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。