This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:需要针对具有 LLC 转换器的 EV 充电器的建议

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081, UCD3138, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574020/ucc256403-need-suggestion-for-ev-charger-with-llc-converter

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:TIDA-010081UCD3138UCC28950

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我需要采用 LLC 拓扑的 EV 充电器。 我们有三种类型的电池组配置、详细信息如下所示。

之所以选择 TI、是因为我将在更长时间内使用大量 TI 电源管理 IC、而不会出现任何问题。

很遗憾、我无法找到符合我要求的确切解决方案。 我发现 TI 最接近的匹配项是额定功率为 1KW 的 TIDA-010081 LLC 转换器。

我可以放置限流器电路来降低中小型电池组的充电器速率、但我不确定是否可以在不更改变压器设计的情况下提高额定电压。

因此、如果有符合我要求的设计、请为我们提供替代设计建议。 我希望可以对小型电池组使用相同的电路和一些电流限制电路、但我不知道对中型和大型电池组应该怎么做。

我愿接受你的建议和支持。

Udhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于小型电池组、您可以使用 UCC25640x 或 UCC25661x 系列。  

    但是、对于中端电池组和大型电池组、您可以将 PSFB 转换器与 UCC28950 的模拟控制器或数字控制器 UCD3138 结合使用。 为了更好地说明问题、您可以分别打开这些控制器上的不同螺纹。  

    此致、

    Sougata