This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:最大工作频率

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030, UCC25661, LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574004/ucc256302-maximum-frequency-operation

器件型号:UCC256302
Thread 中讨论的其他器件:LMG3422R030LMG2650

工具/软件:

您好、

1.) 我想确认该 LLC 谐振控制器是否能够在高达 1MHz 的条件下运行、因为我计划在高达 1MHz 的条件下运行转换器。

2.) 此外、我已经看到、对于新设计、不推荐使用此 IC;如果确实如此、您可以提供可在高达 1MHz 下运行的替代 IC。 如果没有控制器支持在高达 1MHz 的频率下运行、请告诉我什么是 最大开关频率 目前由可用的 LLC 半桥控制器提供支持。

3.) 此 IC 是否可与 LMG3422R030 集成式栅极驱动器 GaN 开关配合使用、因为此 IC 还具有集成式栅极驱动器。

此致、  

Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以在新设计中使用我们的全新 IC UCC25661x (www.ti.com/.../UCC25661)。 此 IC 可支持高达 750kHz 的运行频率。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    我还有一些问题-

    1.) LLC 控制器 IC 是否可使用 750kHz 的最大频率?

    2.) 我可以将 LMG3422R030 与此 IC 配合使用吗? (因为 LMG3422R030 集成了栅极驱动器)。

    3.) 此外、 TI 网站或任何其他网站上未提供 UCC25661x 的数据表。 我 附上了这方面的屏幕截图。  

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    可以、提供最大频率为 750kHz 的 LLC 控制器 IC。  

    2.是的、您也可以将 LMG2650 用于此目的。  

    3、几天内即可在网站上找到。 您能告诉我您的邮件 ID、以便我在您的邮件中共享数据表吗?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的电子邮件 ID - yajush.sihag@hirect.com

    能否请您确切地告诉我、数据表可用了多少天、因为您知道 IC 是 LLC 谐振转换器中的关键组成部分、我想尽快开始这个过程。 因此、数据表是这方面的必备条件、没有它、我无法继续进行很多操作。

    此致、

    Yajush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请 在下面找到随附的数据表和设计计算器:

    e2e.ti.com/.../5287.ucc25661.pdfe2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_Calc_2D00_3.3.xlsm

    您可以开始使用这两个工具。 这些 将很快在网站上更新,它正在进行中。 您可以相应地开始订购和设计电路。

    此致、

    Sougata